Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
First 3D print material from igus for food technology2017.08.05.
The 3D print material iglidur I150 developed by motion plastics specialist igus has now been approved for food contact according to EU regulation 10/2011. By the certification of this Tribo-Filament that has a versatile use, customers can now print their custom-made parts which are approved for direct contact with food or cosmetics in moving applications. The material is lubrication-free and maintenance-free and can be used even on 3D printers that do not have a heated printing plate. |