Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Space saving alternative to servo cables in machine tools: PUR spindle cable2013.11.13.
Spindle drives are becoming larger and more efficient in the case of machining centers and machine tools. To guide higher streams of energy, larger conductor cross-sections are required. As a result, servo cables are becoming thicker with larger bend radii, and in some cases are going beyond the permissible space of the machine tool. A shielded single core cable, like the Chainflex® CF270-UL-D from igus® is an ideal solution. Designed like a spindle cable, the CF270-UL-D is much thinner, ideal for supplying maximum power while staying within the confines of the machine tool. |