Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Student-built personal transport vehicle uses plastic bearings2013.08.19.
igus® today announced iglide® self-lubricating, maintenance-free plastic bearings are being used in the design and development of a single-passenger, urban commuting vehicle. The Personal Transport Vehicle - Ground, or "PTV-G", is the brainchild of Redbud Technology LLC out of Union Grove, Ala. Its unique design uses an articulated steering geometry, which means the inclined steering pivot is positioned just behind the occupant, and as a result reacts like a high-performance, two-wheeled motorcycle.
|